This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:1.2VOUT @ 1.5A 负载问题

Guru**** 1157930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260EVM-597, TPS54260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948502/tps54260-issue-with-1-2vout-1-5a-load

器件型号:TPS54260

尊敬的所有人:  

我正在使用 下面所述的要求配置执行一个项目。

配置
标签
输入电压 15伏
输出电压 1.2V
输出电流

1.5A

我使用 TINA 仿真工具来确定组件值。 在此基础上、我对元件值进行了一些更改、这些元件值在下面的原理图中标有 webench 电源设计人员的参考文献。 然后、我将使用 TPS54260EVM-597评估模块(HPA597)  

但是、在测试电路时、我遇到以下列出的关键问题:

1:Cboot 电压的输入为7.2V、Cboot 电压的输出为1.12V

2:电感器不工作之前测得的开关频率结果

请帮助您找到根本原因、感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    pH 节点平均电压接近 Vout、您测量的电压交叉 Cboot 约为6V、这在正常运行中是正确的。

    1.2V 输出电压使用了什么输出电容器? 测试期间、您是否在输出端施加了一些负载电流?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢你的答复。  

    我们使用铝盖1000uF +板载47uF + 47uF。

    我们在有负载/无负载的情况下进行了测试、结果(波形)是相同的。 唯一的区别是1.5A 负载、电感器发出嗡嗡声。 没有负载时、电感器没有声音。

    贾志  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、贾志、

    您能否在 TINA 中仿真电路环路响应? 应使用输出电容器组合来修改 TPS54260 COMP 网络。

    我建议您首先移除1000uF E-cap、检查开关电压是否稳定在1.2Vout、然后添加1000uF Cout 并根据数据表说明修改 COMP 网络、或通过编辑输出电容的电容和 ESR 在 Webench 中对其进行仿真。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们已在新的评估模块上再次尝试。 将这些值替换为如下所示。

    唯一的区别是我们使用2个 e-cap (470uF、16V、未知 ESR)作为 Cout。

    我已附上图片、其中显示了无负载和1A 负载时的开关波形和输入电压。

    在空载条件下、开关似乎无法正常工作、但输出电压稳定。

    在1A 负载条件下、开关频率不是常规的、输出电压纹波太大、我们的设计需要更低的纹波。

    无负载电感器之前测量的开关电压

    无负载时的输出纹波(稳定1.2V、Vpp = 7.00mV)

     在具有1A 负载的电感器之前测量的开关电压

    负载为1A 时的输出纹波(Vpp 为166.00mV 时为1.2V)

    您是否有任何关于我们如何在解决问题方面取得进展的建议?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    SW 波形显示环路不稳定。

    Webench 建议使用 ESR <10m Ω 的电容器。 您可以尝试在此电路中使用超级陶瓷电容器470uF 3.3V。

    另一种解决方案是在输出上使用1个470uF 10V 正常电解电容和1个10uF 6.3V 陶瓷电容、然后按如下方式修改 COMP 网络:

    Rcomp=22K

    Ccomp = 15nF

    Ccomp2=1.8nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的澄清、我们尝试了在具有高 ESR Cout (100m Ω)的电路上进行仿真、结果显示开关不稳定。

    我们已经订购了具有低 ESR 的电容器以再次进行测试、并将在尝试使用低 ESR 电容器后在此处进行更新。

    对于您提出的第二个解决方案、由于要求限制、我们无法使用 E-CAP。 但我是否可以知道提出这项更改的原因是什么?

    此致

    贾志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、贾志、

    如果您手头没有低 ESR 电容器、建议将 E-CAP 用作替代解决方案。   

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们已经尝试使用具有低 ESR 的 Cout、大约2.5m Ω、开关频率接近仿真、输出电压稳定在1.2V、Vpp 约为14mV。 设计不错。

    非常感谢您指出 ISR 的问题。

    此致、Jia Zhi。