This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623-Q1:当轻负载转移到重负载时、输出电压将低于输入电压。

Guru**** 668040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952185/lm2623-q1-when-light-load-is-transferred-to-heavy-load-the-output-voltage-will-be-lower-than-the-input-voltage

器件型号:LM2623-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1

大家好 、

目前、我的客户遇到了 LM2623Q1的问题。 此升压设计的输出电压为7V。 问题是输入电压为2.8V 至4V、电流大于500mA。 轻负载传输到重负载时、输出电压将低于输入电压。 客户的系统当前需要7V/1A 电源。

目前已按以下方式检查了以下方法,但没有改进。
1:调整默认输出占空比、R871调整为35k、C1128调整为4.7pF/10pF
2.增加升压频率,将 R805调整为90k/70k/50K
3.将电感 L35调整为6,8uH/3A
4.将一个33pF/100pF 电容器与反馈电阻器 RFT、即 RR809并联
5.在 Cout 上添加10uF 陶瓷电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    恐怕 LM2623-Q1没有足够的电流能力从最低2.8V 输入电压输出7V/1A。 它触发典型2.85A 的电流限制。  

    TPS61378-Q1是我们全新的汽车升压转换器。 请查看此器件。