This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:原理图审阅请求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952419/tps55340-schematic-review-request

器件型号:TPS55340

大家好、

我需要一些帮助来查看 TPS55340升压转换器的原理图。

请给我发送一封原理图文件的直接电子邮件!

其设计要求如下:

输入电压最小值= 5.5V

输入电压标称值= 9

输入电压最大值= 12V

输出电压= 28V

输出负载电流= 0.8A

开关频率= 630kHz。  

最高环境温度= 60C

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我给你发送了一个 PM。 让我们关闭这里的这个线程。

    谢谢、

    Richard