This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:连接负载时的输入电流失真

Guru**** 2503115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940737/ucc28019a-input-current-distortion-when-a-load-is-connected

器件型号:UCC28019A

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC28019A 并遇到输入电流失真。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在评估 TI 的 PFC 控制器(UCC28019ADG4)、但负载导通后输入电流波形立即失真。

您能否看到随附的 Excel 文件(UCC28014ADG4_Input_Current_Distortation_20200915)。

100V 60Hz 和264V 50Hz 下的波形分别如图1和图2所示。

在100V 时、会在第一个脉冲中看到一些失真、然后在过零附近看到失真。

在200V 时、在大约8个脉冲上会出现较大的失真、然后在过零附近会出现失真。

图 3显示了电路图。

请告诉我们原因和解决方案。

e2e.ti.com/.../UCC28019ADG4_5F00_Input_5F00_Current_5F00_Distortion_5F00_20200915.xlsx

关于远程信息处理、

C15最初为1000pF、但噪声抑制为4700pF。

电流感测电阻(R54)的计算结果为34m Ω、但会更改为27m Ω 、因为电流限制比预期的要早激活。

关于电路条件、您能否查看随附的文件(UCC28019A condition.xlsx)   

e2e.ti.com/.../UCC28019A-condition.xlsx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到、在 Excel 设计工具中、您输入的实际电感为600 μ H。  。  

    HKBS-24D160-7510是一款750 μ H 电感器。  您可能需要根据该电感值重新补偿电压环路和电流环路。

    当施加负载时、输入电流失真看起来 PFC 升压可能会达到逐周期峰值限制。  另一个问题可能是负载瞬态期间输出电容器上的压降过大。  您可能需要研究启动期间的整流输入电压、VCOMP、ISENSE 和升压输出电压、它可能会指出输入电流失真的原因。   

    在交叉失真方面、这通常是由于 PFC 控制器中的放大器偏移所致。  使用较小的电流感应电阻器/信号将使这种交叉失真更大。  如果您想减少此失真、可以增大电流感应电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    我附加了电感器的直流偏置规格。

     客户在20A 时测量的电感值为190uH。

    它们以串联方式使用、因此在20Apeak 时为380uH。

    我将请求客户在启动期间获取您提到的波形、输入电压、VCOMP、ISENSE 和升压输出电压。

    当我获取时、我会发送给您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我可以在 启动期间获得波形、输入电压、VCOMP、ISENSE 和升压输出电压。

    请告诉我们解决方案。

    此外、客户 还有关于电流限制的问题。 D

    100V 时的输入电流峰值超过10A、但没有失真。

    另一方面、230V 的输入电流会失真、即使它不超过10A、但似乎处于非活动电流限制状态   

    请参阅随附的 Excel 中的图1-2、2-1和1-10、2-10的输入电流波形。

    e2e.ti.com/.../UCC28019ADG4_5F00_load-transient-waveform-_5F00_20200916.xlsx

    当我们更改相位补偿时、您能不能建议如何更改相位补偿。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我可以在 启动期间获得波形、输入电压、VCOMP、ISENSE 和升压输出电压。

    请告诉我们解决方案。

    此外、客户 还有关于电流限制的问题。 D

    100V 时的输入电流峰值超过10A、但没有失真。

    另一方面、230V 的输入电流会失真、即使它不超过10A、但似乎处于非活动电流限制状态   

    请参阅随附的 Excel 中的图1-2、2-1和1-10、2-10的输入电流波形。

    e2e.ti.com/.../0131.UCC28019ADG4_5F00_load-transient-waveform-_5F00_20200916.xlsx

    当我们更改相位补偿时、您能不能建议如何更改相位补偿。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、注意到该设计没有用于处理浪涌电流的旁路二极管。  我想知道该启动行为是否与浪涌电流有关。  您能否在 L2和 D5上放置浪涌二极管以查看问题是否消失?

    我想、在浪涌期间、电感器可能会饱和、FET 将导通为浪涌电流。  添加旁路二极管、希望这样可以消除该问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    我想确认  您提到的 L2和 D5之间的二极管、

    二极管是否被下图中的红线包围?

    图26.  数据表的设计示例原理图

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的二极管和放置方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复、

    我可以 通过添加旁路二极管来获得波形。

    失真没有得到改善。

    您能看到随附的 Excel 文件吗?

    e2e.ti.com/.../UCC28019ADG4_5F00_with-bypass-diode_2800_L2_2D00_D6-_2900_.xlsx

    您能不能建议在哪些方面需要改进。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复、

    我可以 通过添加旁路二极管来获得波形。

    失真没有得到改善。

    您能看到随附的 Excel 文件吗?

    e2e.ti.com/.../2465.UCC28019ADG4_5F00_with-bypass-diode_2800_L2_2D00_D6-_2900_.xlsx

    您能不能建议在哪些方面需要改进。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我们消除了导致该问题的浪涌问题。

    您已经检查了 VCOMP、我们在那里没有发现问题。

    您可能想要检查 ICOMP 以确保其得到正确的补偿?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    我将要求客户检查 ICOMP 引脚并确认补偿。

    当我得到这个结果时、我将向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我可以在连接负载时获得 ICOMP 引脚的波形。

    您能看到随附的文件吗?

    e2e.ti.com/.../UCC28019A_5F00_load-transient-Icomp-waveform_5F00_20200929.xlsx

    请您告知问题和解决方案。

     感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是一个提醒,我期待着等待你的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来电流行为是在跟踪 ICOMP 输出。

    可能是 ICOMP 未得到正确补偿。  您是否可以让客户使用 Excel 工具再次检查它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    我将再次使用 Excel 工具与客户确认客户的设计。

    顺便说一下  、是否有可能损坏负载瞬态时的输入电流失真。

    因为客户 没有太多的时间去去进行调试。

    在某些情况 下,它是大规模生产,如果不可能减损的话。

    感谢您的大力帮助 与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我仍期待您的建议。

    关于此输入电流失真、 是否 会在负载瞬态时发生损坏。

    我们不认为会造成损害。

    正确吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我仍期待您的建议。

    关于此输入电流失真、 是否 会在负载瞬态时发生损坏。

    我们不认为会发生损坏、它只会降低功率因数和效率。

    正确吗?

    请尽快回复

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一