This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 VBUS MOSFET 无法正常驱动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949932/bq25713-bq25713-vbus-mosfets-driving-not-as-expected

器件型号:BQ25713

大家好、

我们已使用 BQ25713为我们的4S 电池配置开发了定制板。 几天前、在测试我们的定制板之前、我们在 EVM 上进行了一些实验、结果很好。 当我们需要在电路板上运行相同的寄存器配置时、我们发现 由 HIDRV1驱动的 MOSFET RQ3E100BNTB 损坏。 因此、我们决定验证我们的设计、并且从设计点看没有发现任何问题、因为它几乎与 EVM 设计相同。

将其发布到 TI 论坛后、我们没有收到任何可行的建议。 今天、我们决定替换 FET 并进行实验。 此时 FET 未损坏。 但是、当我们将配置写入 BQ25713时、会得到确认、当我们将其读回时、会得到与我们配置完全相同的确认。 但是、HIDRV1和 LODRV1处的信号为低电平。 当仅连接电池时、它会按预期通过 PMOS 连接到 VSYS。

我们无法确定缺少充电问题。 因此、我们要想用新的 BQ25713替换它并进行测试。 如果您有任何建议、将会对我们有所帮助。

 提供了更多原理图背景信息。

谢谢、Prithvi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我注意到 HDRV 和 LDRV 上都有一定的栅极电阻。 您能否将栅极电阻降低到0欧姆? 死区时间约为40ns。 我们不想引入额外的延迟。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以某种方式具有大约5k 的串联栅极电阻、而不是5E。 现在、充电器按预期工作。 非常感谢您的帮助。