请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65279 大家好、
我使用 TPS65279、
我在电力输送方面遇到问题、输出轨正常启动、但 PG 始终处于低电平。
我检查了是否将上拉电阻器更改为10k、但没有结果。 我在负载侧检查了 PG 的采样位置、两个负载都将该信号作为输入。
请注意一个 PG 到一个负载、因为该器件具有2VR 的 IM 采样、一个在 FPGA 上、另一个在 GPIO exp (PCA9535)上。