This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:FOD 校准

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940557/bq51050b-fod-calibration

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

您好!

我们正在设计使用无线充电的医疗可穿戴设备。 由于尺寸限制、BQ51050B 无线电源接收器和电池充电器似乎是此设计的完美选择、因为它是一个单芯片解决方案。 我已经购买了您的 BQ51050BEVM 并运行了初步试验电路板测试、它看起来运行良好。 我刚刚开始查看 FOD 校准并遇到一些问题。 我下载了 FODCalibration.exe 程序并将其安装在我的计算机上。 为了在获取我自己的数据之前对其进行测试,我尝试使用提供的“Real Calibration example.txt”文件运行它。 按照说明、我将器件型号设置为 BQ51013B 并加载示例文件、然后按下一步。 在 Vos 校准页面上、我通过更改 Vos 字段获得了一个合理的模型图、但在下一页、RFOD/Ros 调优中、程序对 Ros 值的变化完全没有响应。 如果在输入页面后、我首先调整了 RFOD 值、则图形响应迅速。 但是、在我尝试对 Ros 值进行任何更改后、即使我返回并更改了 RFOD 值、图形也不再响应。

要查看这是否是 Windows 10问题、我随后将程序安装到 Windows 7计算机上、但行为是相同的。 您是否知道这为什么不起作用?

如果程序不起作用,我可以尝试手动计算这些值。 由于您的文档根本没有提供有关计算 Rfod 和 Ros 电阻器的信息、您能不能在公式和 FOD/电阻分压器操作的更详细说明方面提供任何帮助、以便我可以根据获得的数据手动计算和调整这些值?

此外、我们不需要此产品符合 Qi 标准、但如果它适用于大多数 Qi 充电器、则会更好。  因此、如果有一种方法可以"最大化" FOD 容差、这样它就不会"妨碍"成功的充电会话、这将很有用。  同样、从设计的角度来看、最好有一些文档来解释 BQ51050B 中的 FOD 操作以及设置电阻器计算要求。


谢谢、

格伦


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn

    如果您不需要 Qi 认证、则可以进行粗略的 FOD 校准。  

    这可以通过 一个发送器来完成、该发送器可以读取 TX (PPT)传输的功率和接收器(PPR)报告的功率、您可以进行粗略校准。    在 AVID FOD TX 的过程中、它将精确测量 PPT。  但许多 发送器 以 较低的精度提供 PPT。   

    如果 您的应用具有较低的功耗(小于2.5W)。  或者简单的损耗曲线、线圈周围没有太多金属、损耗在所有5个位置都是平坦的。 Excel 电子表格可能会超限、  绘制中心位置的损耗与输出功率之间的关系图、该值应介于0和-300mW 之间。  根据需要调整 Ros 和 Rfod。  ROS 在低功耗时对损耗的影响更大、而 Rfod 对更高的功耗的影响很大。  

    请注意、损耗是 PPT 和 PPR 之间的差异、RX 将始终报告接收到的功率过大、从而产生负损耗数。  

    如果应用不需要 FOD 保护、则可能会由于工业设计而在 TX 和 RX 之间出现较薄的情况。 损耗的目标值增加(更多负值) 至-300mW 至-600mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你(们)好 Bill

    感谢您对此做出的响应。  从您的观点看,我们不需要 Qi 认证,它是一个低功耗应用(< 1.5W),我们很可能不需要 FOD 保护。

    我们不需要 AVID 装置的精度(也不能证明其成本)。  您提到您知道其他发送器/充电器能够以更低的精度和成本提供 PPT 和 PPR 数据。  您能推荐一些我们可以查看的内容吗?

    您还提到了一个扩展表。  我在 BQ51050B 工具和文档页面上找到的唯一工具是 FODCalibration.exe 程序、正如我提到过的、该程序似乎无法正常工作。  在哪里可以找到您谈到的电子表格?

    最后,您说过“根据需要调整 Ros 和 Rfod”,但我找不到显示如何调整这两个电阻器以实现所需结果的公式或扩展表。  您能否提供用于根据应用和采集的数据调整电阻器的公式。


    谢谢、

    格伦



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn

    很抱歉耽误你的时间、会给你更多关于其他 TX 的信息。  低功耗且非 Qi 正常。

    您认为在 TX 和 RX 之间获取金属物体的风险是多少?

    您能为我介绍您的计划和卷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在充电路径中获得异物的概率相当低。  

    该项目是消费类可穿戴设备的一项附带功能。  该版本的目标更多地是研究市场(更多的传感器、当然、没有更多的电路板面积)、因此其体积远低于其"表弟"。  市场营销部门没有分享大量的数量估计、但我想我们所说的每年不到1000件。  我们将在几周内开始进行原型设计、并计划于2021年第1季度投入生产。

    我期待您对 TX 器件的建议以及公式/电子表格的参考。

    谢谢、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn

    我将向 您发送一封私人电子邮件、其中将提供有关发送器的更多信息。