This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV70733/TLV74733过冲测试。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950243/tlv707-tlv70733-tlv74733-overshoot-test

器件型号:TLV707

您好、先生、

我的客户使用 TLV70733/64633并测试过冲发现电流将下降到0A、大约为500us、如下波形所示。

明白了吗? 导致电流下降的原因是什么?

TLV70733:

TLV74733:

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否有更多详细信息可以分享客户如何打开部件以及如何配置部件? 例如、EN 是否与 VIN 绑定? 负载是否在器件导通时尝试消耗电流、但在达到特定点之前没有电流? 输入和输出电容值是多少?

    第二个示波器屏幕截图中的负载电流看起来像为输入和输出电容器充电的浪涌电流。 您是否可以让客户提供包含 Vin 的示波器截图?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    以下是客户设计、已切断输入/输出和 EN 线迹、5V 直接由电源供电、并将电子负载连接到输出端。

    对于 EN 引脚、使用另一个1.8V 电源来保持 LDO 始终开启。

    这是我们的测试步骤。

    1. 将电子负载设置为100mA
    2. 打开电源

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这似乎是电子负载的一个问题、因为启动时间通常仅为100us。 请让客户使用无源电阻负载、并查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Nick