This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004H:充电待定

Guru**** 2547410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938066/bq2004h-charge-pending

器件型号:BQ2004H

待处理的电荷需要多长时间? BQ2004H 还在等什么?

我不需要热敏电阻、因此我将 TS 连接到5V、并通过电阻分压器将 TCO 设置为1.8V、从5V 到 GND;加上从 TCO 到 GND 的15n 电容。
这是否足以锁定热敏电阻?

LED2在打开和关闭时闪烁1/8秒、MODE 引脚每135ms 发出几个脉冲。

我有个三个镍氢电池、电池反馈为470k + 470k (串行)分压器(0.5)、然后通过 RC 滤波器(100k + 1uF)馈入 BAT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

      充电待处理本质上是一种故障状态、其中温度或电池电压超出有效范围。 充电器将保持空闲状态、直到满足进入快速充电的条件、如图3中的流程图所示。 规格。 将 TS 固定在 LTF 和 HTF 值之间、以确保温度始终有效进行充电。 根据您为 TCO 设置的值、您可以计算 HTF (有关公式、请参阅数据表的第4页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar、我会检查它。

    根据我的计算、VLTF=2,0V、VHTF=1,728、TCO 为1.8V

    我可以直接连接/短路/ TCO 和 TS 引脚吗?

    我的第二个问题是:

    如何知道充电过程是由于 DV 还是由于定时器而终止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

      终止方法之间没有区别。 您将能够根据 LED1/LED2逻辑判断端接(基本上是它已移至顶部关闭或脉冲涓流充电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    如何将 TCO 和 TS 连接在一起? 则只需要一个分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

      理论上、TS 电压应大于总拥有成本(温度截止)、以防止由于 deltaT/deltat 而导致快速充电终止。 图3中的流程图。 显示 TS<=TCO、则快速充电将终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 TCO 设置为1.52V、TS 设置为1、86V

    VLTF = 2、0V VHTF = 1、67

    电池上的电量为3、945V(在进入充电器之前)、且正在等待充电。

    当我放置第二个 电池、即3、975、然后在两次之后、它开始充电、三次闪烁、五分钟后、LED1亮起 LED2熄灭。 充电期间、充电电流仅像1/8快速充电电流。

    ----

    我的 VBAT 分压器交换了电阻器、现在正在测试中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

    C/8充电率看起来部件是以充电完成率充电的。在充电完成时、请验证是否是<VCELL<VMCV and VHTF < VTEMP < VLTF.  在 ∗充电终止后、充电在等于快速充电安全时间0.235 μ s 的时间段内以更低的速率继续充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar;

    Vcell 始终介于2、0和4、0V 之间、当电池放电时、VBAT 引脚上的电压大约为2.4-2.6伏。 VTCO 为1.85V、几乎处于1.52VLTF 和 VHTF=2.0V 之间的中间位置

    我进行了广泛的测试。 我有3节电池(我之前错误地写入了2节)。

    我的电池 额定值为2200mAh、从我的测试中可以看到、在0.2C 时为2200mAh、在1850mAh @恒定功率8W 放电时为2200mAh。 没关系、假设它们是2000mAh。

    1.我将快速充电电流设置为0.9A、然后按照配置:TM1-High M2 =LOW >> c/2 154分钟安全定时器

    2.电池充电似乎正常。 它已由定时器或 DV 终止、这很难说。 正常充电时间应为2.2小时左右

    3.要检查它是否由 DV 终止,而不是由计时器终止,我已将电池充电至(比如说) 50%,然后在一小时制动后,我尝试对其充满电,以查看它是否比安全计时器更快终止,这意味着 DV 工作正常。 大约1.5小时后、我被终止。

    然后、我插入了额定电流为1200mAh 的旧型电池、在快速充电10分钟后、它停止充电是多么奇怪。 我用另一个1200mAh 电池重复了这一过程、并且行为是相同的。 我想知道为什么他们这么快地终止了快速充电? (它们在两者之前都已放电、当然)

    5.当我使用第二节2000mAh 电池时,它充电至50%,在一小时制动后,我 重新插入电池,以100%完成充电,但我也有同样的情况。 10分钟后、它完成了快速充电。 当我再次插入时、由于 dV、它已开始充电、并在100%完成。

    我的问题是:

    1.较小的电池在充电时出现问题或在无法从完全放电开始时出现较大的原因可能是什么?
    我的意思是完全放电可以切断3、0V 电压;稍后电压会自动恢复到大约3.5 3.6 V

    2.在每次快速充电之前、我有10分钟的充电时间、1/8 C 的速率、然后是快速充电之后、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar:我不理解;如果我的 Vcell 处于正确的范围和温度范围内、我应该始终在开始充电时(在快速充电之前)进行充电? 状态图显示它应立即进入快速充电状态。 我每次都有1/8C 的速率、因此我假设它是充电完成的、然后在大约10分钟的快速充电后充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      是否可以使用 TM1=TM2=Gnd 进行测试? 这将禁用顶断周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说它将禁用 TOP OFF 还是脉冲涓流?

    我现在有 TM1=高电平 TM2 =低电平;这意味着禁用了顶置关闭、请参阅表1。

    它始终在预 热模式下以大约1/8C 的速率工作前5至10分钟、然后在5-10分钟快速充电后工作。 这让我感到奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

      这看起来是初始的保持周期。 从数据表部分中删除了温度和电压终端保持:  

    在快速充电开始时会出现一个保持周期。 在保持周期内、-∆V 和∆T/∆t 端接被禁用。 1820µs 引脚在每个 μ A 未激活的260µs μ A 占空比上被启用。 该调制导致平均速率为快速充电速率的1/8。 这可以避免在首次施加快速充电电流时、旧电池有时会产生电压尖峰的过早终止。 最大电压和最高温度终端不受保持周期的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态图是否包含此初始延迟? 我看不到这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

      状态机未显示它、但上面的部分描述了该行为。 它将在启用快速充电之前立即启动。