Other Parts Discussed in Thread: TLV755P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV755P 在验证 TLV755P 数据表第5页的电气特性表中所示的 PSRR 信息时、我遇到了一些困难(在以下条件下通常为52dB: f = 1MHz、VIN = VOUT + 1V、IOUT = 50mA)以及数据表第7页上图1的指示(PSRR 与频率和 Iout 间的关系)(请参阅下文)。 从图中可以看出,在相同条件下的 PSRR 由蓝色线迹显示,它将是... 远低于40dB。 是否存在不匹配、或者我没有正确读取它?
BR、
克里斯蒂安