This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM25118EVAL:更改 LM25118EVAL 的输出电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943173/faq-lm25118eval-changing-output-voltage-of-lm25118eval

器件型号:LM25118EVAL

我需要将 LM25118EVAL 板的输出电压更改为28V。 为此、需要更改哪些组件?

我尝试将 R8和 R9分别更改为22k 和1k、但这不起作用。 输出电压为0.28V。  移除 R5后、VCCX 连接到 GND 后、输入电源上的电流限制达到。

还需要更改哪些其他组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    我将与支持该部件的应用工程师进行交流。  

    请在明天的某个时间收到回复。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您需要更改更多器件、使其适用于 您的28V 输出。

    (1) C7和 C8必须更改为额定电压为35V 或更高的电容器

    (2) C9、C10、C11和 C12必须更换额定电压为50V 或更高的器件

    (3) 将 R8增加到26.7k

    (4) R14增加到1.24k

    (5)将 R9保持在100欧姆

    (6)将 R10增加到100k

    (7)将 C22降低至10nF

    (8)将 C15降低到220pF。

    那么您应该得到正确的操作。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi