This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:输入电压纹波问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944577/tps54360b-q1-input-voltage-ripple-issue

器件型号:TPS54360B-Q1

您好!

我想向您询问 TPS54360B-Q1的输入电压纹波问题。 输入电压波形非常奇怪、就像附加的波形。 Vsw 的开关频率似乎正在出现、并对 Vin 产生影响。 请参阅下面随附的文件、并告诉我如何修复它。

e2e.ti.com/.../Vin-ripple-issue-of-TPS54360B_2D00_Q1.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它可能是由 C4的较大 ESR 引起的、您可以在下面尝试

    您可以尝试使用具有2.2 uF 陶瓷电容器的 C5来查看任何改进

    使用较大的 C4电容、如47uF

    您也可以短接 D1或使用100V 肖特基二极管、看看 D1是否会导致这种情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的支持。 我的客户正在测试他们的电路板、将直流电源连接到 VIN 节点而不是 VBAT。 如果 C4增大到100uF、则 VSW 的电压纹波会像 VSW 的附加波形一样减小。 即使将 E-cap (C4)更改为具有低 ESR 的陶瓷电容器(C4)、也存在相同的问题。 还有其他检查点吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey:

    我没有看到更新波形。 您是否意味着甚至连接到 VIN 并更改为100uF,输入纹波没有变化?

    您是否尝试将 C5增加到2.2uF? 以及客户如何连接示波器接地?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对输入电容值和类型进行了长时间的尝试和错误测试后、您告诉我、它们最终解决了这个问题。 感谢您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey:

    谢谢你。 我将结束这个问题。