This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:故障模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951850/bq24040-failure-mode

器件型号:BQ24040

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑 BQ24040。

我想问一下 BQ24040。

是否可能会出现故障模式、在该模式下、IN 引脚的电压会输出到 OUT 引脚、因为这是由于 BQ24040的 IN 引脚或 OUT 引脚短路造成的?
(例如、假设在故障模式下、下图中 BQ24040的两个内部 FET 因故障而导通。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下文档、其中包含有关 BQ24040和故障模式的信息: BQ24040引脚 FMA

    如果 OUT 与 IN Put 之间发生短路、则会有不受控制的电流流入电池、这可能会造成损坏。