This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:钳位二极管选择

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951161/lmg1020evm-006-clamp-diode-selection

器件型号:LMG1020EVM-006

您好!

由于我们的客户尝试使用 LMG1020EVM-006评估激光二极管、因此他对如何选择钳位二极管有疑问。

您能不能帮助他找到钳位二极管选择指南。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Toshiro-San。

    感谢您的联系。

    您能否分享客户需要钳位二极管的电路部分?

    您能否确认客户是否计划根据"第3节电气性能规格"使用 EVM?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我附上了他需要知道的内容。 在 EVM 文档中、他需要您建议的部件位置是 D1钳位二极管图4。

    此致、

    e2e.ti.com/.../clamp-diode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi-SAN、

    我们根据(i)峰值反向电压能力(ii)其低正向压降(ii)峰值正向电流(iii)反向击穿电压选择 D1。

    主要的是确保二极管电压额定值比工作总线电压高得多、如果您注意到、这是 EVM 的额定电压为75VDC、我们选择了具有足够裕量的二极管电压额定值来应对温度、电压等的变化。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我不确定这对他来说不够、但您的建议必须有助于为他定义适当的钳位二极管选择。

    此致、