This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 EMSHUT 退出

Guru**** 2579675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940744/bq40z80-bq40z80-emshut-exit

器件型号:BQ40Z80

您好!

我将 通过将 SHUTDN 设置为低电平(0V)进入紧急关断模式。

然后、我要退出:

PACK 引脚上的电压>充电器存在阈值持续两个采样周期(即、~500ms)。 此退出条件需要设置[EMSHUT_EXIT_VPACK]位。

我还将 Power->Power Off->Timeout 参数序列设置为1 (是否小于1分钟?)

什么也不会发生-我无法在超过5秒的时间内退出应用 VBAT 进行打包的 EMSHUT 模式。

我缺少什么吗?

也许我可以共享我的*。gg 文件?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于:

    "我还将  Power->Power Off->Timeout 参数序列设置为1 (可以'、t 它小于1分钟?)"

    现在我看到它是一个附加功能、我将它设置为"0"、这样超时是无限的。

    但仍然退出 EMSHUT 不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    也许最好共享 gg 文件。 需要检查的几件事:

    • 验证是否正确设置了[NR]和[EM_SHIFT_EN]的设置。
    • 验证 [EMSHUT_EXIT_VPACK]的设置
    • 验证 您的充电器存在阈值设置

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    • 验证 是否   正确设置了[NR]和[EM_SHIFT_EN]的设置。
      • 已设置为"1"
    • 验证 [EMSHUT_EXIT_VPACK]的设置
      • 已设置为"1"
    • 验证 您的充电器存在阈值设置
      • 设置为4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作。

    如果您可以与您一起检查、我会尝试向您发送.gg 文件、我非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作。

    如果您可以与您一起检查、我会尝试向您发送.gg 文件、我非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我收到了您的.gg 文件。  

    我认为电源配置寄存器不正确。 它设置为0x0400、我认为它应该设置为0x0004以启用 EMSHUT_EXIT_VPACK

     引脚配置 DA 配置看起来正常。

     我假设您在器件进入关断状态后释放 SHUTDN 引脚? 我不确定如果将该引脚保持在低电平会发生什么情况。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    不清楚为什么.gg 文件显示 0x0400 -我已将其设置为0x0004 (但我检查发送给您的文件、它显示为您所说的0x0400)、导出文件时可能会出错。 如果您可以检查、我将再次发送。  

    是的、我将在释放 SHUTDN 引脚后重新调整它。

    Regatds、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    更新后的文件对我来说是正确的。 我假设您在更改该寄存器后仍会看到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不幸的是、仍然看到它。

    如果您在您的站点上的 EVM 上尝试此配置、会出现问题吗?

    它适用于5S 电池。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    让我看看我是否可以从拥有这些 EVM 之一的应用团队的另一个人获得帮助。  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否能够共享设置的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束这个主题、问题已解决。 谢谢你。