您好!
我有一个在小型系统中使用 BQ51013B 接收器的设计、在系统启动并运行后、我想评估 FOD 工具、看看它是否有用。
我有一个 Windows 10、64位 HP 台式机。 尝试安装此程序后,在两个不同的场合,Java 安装部分挂起了一段时间,然后成功完成。 重新启动时、但无法找到操作系统、系统看起来好像 C 驱动器已擦除、我们可以告诉引导内核、这种情况已不再可见。 我们的 IT 专家必须进行完整的重新映像和还原、所有内部还原点或恢复/修复选项都不成功、也不是命令提示符还原系统的尝试
我们正在尝试收集日志和消息,但我们认为此程序中的 Java 更新程序中存在错误,导致了重大系统故障。 是否有人可以谈论这是否为已知问题、如果是、我们如何减轻影响?
谢谢、
Adam