This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:LM5156-Q1的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2536800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941116/lm51561-q1-unencrypted-spice-model-for-lm5156-q1

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

您好!

我尝试使用 LM5156控制器和 LTSPICE 模拟反激式电路。 是否可以获得未加密的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    请检查产品文件夹。 您可以在那里找到它。

    此外、让我向您指出我们为许多器件提供的新仿真工具:  

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的回答。 我在上一个问题中没有提到我已经尝试过产品文件夹中的那个。 在文件描述中、它说它是未加密的、但我认为它是加密的。 至少 LTSPICE 无法打开模型。 我已经在 LTSPICE 中进行了此设计、因此我们很感激未加密模型。

    BR、Jaakko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    您是对的、这是加密模型。 让我检查一下我们是否可以支持未加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    您可以向我发送电子邮件、以便我可以与您共享该文件吗?

    谢谢、
    银城