工具/软件:WEBENCH设计工具
您好 TI
图1是由 webench 电源设计工具使用 TPSM53603芯片设计的24V 输入和5V 输出的电路原理图。 图2是 SNVU627B 文档设计的原理图。 我购买了组件并将其焊接到 PCB 板上、并在向输入端添加24V 电压后测量了5V 输出电压。当我向输出端添加2.2欧姆和200瓦的电阻时、 电压从5V 降至4.66V。图3是另一个测试电源 I 固定在5V 输出并连接到该电阻的照片。 从照片中可以看出、该电阻器流经2.3A。图4显示、我将测试电源固定为恒定电流输出2.18A、因为输出电流不够、电源电压从5V 降至4.5。这种情况与 TPSM53603相同、 表明 TPSM53603根本不输出3A 电流、即输出大约2.2A 电流。 手册中说 TPSM53603可以输出3A 电流。 我想问为什么即使是2.5A 也没有输出、使用上面的负载电阻可以输出2.3A、输出电压不会下降。
谢谢!