主题中讨论的其他器件:TPS65988、 BQ4050、 TIDA-01243、 TPS65994、 TPS65994AD、 TPS65988EVM
大家好、我在寻找有关器件选择的帮助。 实际上、我要创建的是一个 USB-C PD 集线器(2个端口)、它连接了两个电池。 电池在不同的时间独立运行、因此可进行热插拔。 我目前正在使用两个3芯锂电池组和 BQ4050来测量电量监测计。 我有两个 BQ25710电池充电器和一个 TPS65988双端口 USB-C 我需要能够通过 USB-C 端口为电池充电、或者通过电池为端口供电、并将数据或视频传输到控制器。 我一直在研究 USB-C 电力输送微型底座(TIDA-01243)参考设计。 控制器将具有一个 USB-C PD 端口、用于从电源模块获取电源和信息。 我想知道迷你坞站是最佳参考、还是有更好的方法来导航此设计。 谢谢你