This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:仅使用 DGATE 的 LM74810-Q1双向开关

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950755/lm7481-q1-lm74810-q1-bidirectional-switch-with-dgate-usage-only

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1

您好!

我打算将 LM74810-Q1用作双向开关、但注意到 HGATE (50uA)的源电流远低于 DGATE (50mA)。

能否将 LM7410-Q1配置为下图、以便从同一引脚驱动两个 MOSFET?

我假设电容需要预充电才能使 DGATE 提供50mA 的电流、但这不会是一个问题、因为 VOUT 应在 DGATE 被激活之前通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    HGATE 的低驱动电流的目的是为了使 HFET 缓慢导通、以限制流入输出电容器的浪涌电流。  

    如果您使用 DGATE 驱动背靠背 FET、 则浪涌电流限制和过压保护功能将松散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    通过检查 LM74810-Q1的绝对最大额定值、最大 C 至 A 电压为-5至 85V、这意味着如果 Vbatt 中存在电压但 Vout 上没有电压、器件可能会发生故障。

    我认为这将解决以下问题:

    仍然没有浪涌保护或 OVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您可以在共源极或共漏极配置中使用 LM7480-Q1和 FET、如下图所示。

    在下图右侧使用共源极拓扑可以解决您的问题。