尊敬的 E2E 支持团队:
我计划使用 BQ35100电量监测计 来监测采用 LiSoCl2化学物质(两节串联电池)的7.2V 电池组。 阅读数据表后、监测计看起来非常适合工作、我有几个问题:
- 我了解到、我必须使用 VIN 输入(引脚1)进行电压测量、并添加正确的外部电压调节网络以满足所需的最大值 VIN 输入的1V 电压范围。 但是、不能100%清楚 VIN 的输入电阻是多少。 我不确定是否也可以为 VIN 输入施加表6.12 (数据集第8页)中的 Z (ADC2)"有效输入电阻(BAT)"图。 请提供建议。
- EOS 模式专门针对 LiSoCl2化学物质。 在此模式下、监测计测量电压、电流和温度、以确定电阻和电池电阻变化率。 我缺少的是有关如何在应用的算法中使用温度信息的说明。 为了让我更好地理解、主题中是否有任何说明背景的应用手册? 数据表和技术参考手册都不包含这方面的任何信息。
- 如果我使用内部温度传感器而不是外部热敏电阻、那么缺点是什么? 它是否会影响 EOS 预测精度、如果是、在多大程度上会影响该精度? 当然、当使用内部温度传感器时、我必须将监测计放置在尽可能靠近 PCB 上的电池组的位置。
- 在器件制造过程中、我不想校准每个单元上的监测计。 我在另一个 E2E 主题中读到、可以通过测量特定数量的电路板并创建校准值的平均值来创建黄金校准文件。 完成后、黄金校准文件可在制造过程中下载到片上闪存中、我们就完成了。 请确认正确。
提前感谢:
Tom Ldeczi