This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026EVAL:LM5026 COMP 引脚

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951517/lm5026eval-lm5026-comp-pin

器件型号:LM5026EVAL

你好

我想从 COMP 引脚控制评估板转换器的控制器、在开环中跳过补偿器。  

我已经从 PCB 上移除了光耦合器、并将电压电源连接到了 COM 引脚。 数据表显示:

它指出、当电流为0A 时、占空比是最大值、这个最大占空比是80%还是100%?

此外、对于 COM 引脚、数据表显示:

根据这一点、我了解到控制器内部有一个1700欧姆的电阻器、符合以下方案:

此假设是否正确? 我已使用该电阻器值计算 COMP 引脚上的适当电压。

对于40V 的输入电压并在 COMP 引脚上施加780mV、我得到的输出电压为3V。 但我不´m 我的计算。 您能否告诉我计算将在 COMP 引脚上应用的电压值以设置所需占空比的正确方法?  例如、为了实现50%的占空比、电压值是多少?

我´m 此测试是因为我要更改评估板的组件,以便将输出电压从3-3V 移动到5V,因此一旦硬件更改完成, 在闭合环路之前、我更愿意设置在开环中工作的 COMP 引脚的占空比、并测量受控体以计算补偿器。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Irene!  

    由于这与您的另一个线程重复、我将关闭它并在您的另一个线程上给出我的答案。  

    最棒的  

    Aidan