This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2105:额定电流

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951435/tps2105-current-rating

器件型号:TPS2105

客户希望对该部件进行可靠性检查。 您能否提供环境热 与输出电流之间的关系曲线? 谢谢。

应用:电机驱动的编码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    TPS2105没有这样的曲线、但您可以通过数据表参数生成这种曲线、请参阅以下部分了解关系:

    基本上、如果您想找到环境电流与输出电流的最大值/包络、请将 Tj 设置为 IC 的 Tjmax、并替换数据表中的热特性、即可获得。  

    通过按下绿色按钮、让我知道这是否回答了您的问题、如果有任何后续问题、请告诉我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    您还可以查看此应用报告的第一页、了解有关功率限制的一些详细说明(相同的公式)

    https://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf?ts=1603788523010&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最好

    Dimitri