This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:电流感应和电流限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS24772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950691/tps2492-current-sensing-and-current-limit

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS24772

你(们)好

如果 使用了多个并联感应电阻器、需要注意哪些事项? 是否需要将串联电阻器整合到 TPS2492以求平均值?

2.我对我的设计进行了短路测试、电流远远超过设计的电流限制、而不是钳制在设计的电流限制。 我的设计使用2个0.75 Mohms 并联、因此电流限制为133A。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slvuag2/slvuag2.pdf 和 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/10/30/choosing-the-right-sense-resistor-layout 中的布局示例 以获取参考。

    任何热插拔控制器都需要几微秒来中断短路电流。 在这个内部电路中、短路电流上升到非常大的值、幅度由路径的阻抗决定。

    请分享已填充的设计计算器以供审核。 设计计算器位于产品文件夹下。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。

    slvuag2.pdf 适用于 TPS24772。 对于 TPS2492、采用多个电流感应电阻器的方法是否相同?

      slvuag2.pdf、图10:应该有一个到 RSNS2左端子的跟踪连接、对吗?

    2.我的短路测试显示了以下 TPS2492的行为、对吗?
         a)输出短路
         b) TPS2492关闭外部 MOSFET。
         c) TPS2492尝试打开外部 MOSFET 并进入功率限制模式。
         d) TPS2492永久关闭外部 MOSFET。

    此致、Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    1A)是的、您可以对任何热插拔控制器执行相同的操作。 正确、左端子的 RSNS2中缺少连接。

    2a)行为正确。 请提供测试波形(GATE、Vout、计时器、输入电流)以进行确认。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输出短路行为、我认为 TPS2492会锁存而不是重新启动、对吧?

    TPS2492尝试重新启动的情况是什么以及重启次数是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    即使是闭锁型号 TPS2492也会在发生短路事件后重试一次。 对于过载事件、TPS2492会立即闭锁。

    此致、Rakesh