This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3560:斜坡时间

Guru**** 2512555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM3560, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950254/lm3560-ramp-time

器件型号:LM3560
主题中讨论的其他器件:LM3643LM36010

我尝试使用的 LM3560与使用 LM3643时相同。 但是、LM3560没有适合我们应用的 IR 模式。  我可以选择的 LM3560最佳模式是闪存模式。 但闪存模式具有相当长的斜坡时间。 您是否有建议的外部电路来缩短此斜坡时间?  

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

       斜坡时间由内部逻辑计数电路设计、很抱歉、我们无法从外部电路侧更改它。 但我对您从 LM3643更改为 LM3560的原因感到好奇。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我将驱动6个 LED、每个 LED 都需要调整其电流、使其具有相同的亮度。  我已经包含 LM3643、LM3643A。 我需要另一个 LED 驱动器来驱动剩余的2个、这些驱动器可以在 IR 模式下进行同等驱动。  这2个 LED 也可以串联。 但我无法找到一个 LED 驱动器、该驱动器可驱动2个或4个串联的 LED、并且仍然具有 IR 模式等效功能。  如果您有此类选项、将会非常有帮助。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

       下面是 LM36010、I2C 地址为0x64、可为多 LED 应用提供帮助。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    感谢您的回复。 但 LM36010只能驱动1个 LED。 它需要驱动2个 LED。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

      它们是否可以并行驱动两个 LED?  

    BR

    肖恩