This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:公式(33)-2

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950566/lm5122-equation-33--2

器件型号:LM5122

您好!

除以2将在方程式(33)上消失、如下所示为红色矩形。

这是拼写错误吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuram0chi-San、

    "2"组合在括号内的"4"中。 (有关详细信息、请参阅您的其他文章)

    对于 ESR 纹波、它需要乘以2以获得峰间值、从而抵消。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心荣三、

    感谢你的帮助。

    >对于 ESR 纹波,需要乘以2才能得到峰间值

    峰间值是多少? 这是 VRIPPLE 的值吗?

    如果您向我展示一个波形、这将有助于我理解。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    请参阅波形。 ESR 纹波只是电流纹波乘以 ESR 值、因此其方形与电流波形相同。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。