数据表中仅显示了 Vout=1.8和3.3V 时输出电流与输入电压间的关系图。 图33和34。 我的应用是 Vout=1.0V。
我们能否获得1.0V 的输出电流曲线? 显示了完整的 VIN 范围? 当输入电压低至2.1V 时、我们尤其希望了解 Vout=1.0V 时的可用输出电流。 我们需要在2.1V 和6.5V 的完整输入范围内实现700mA 的电流。
我们对1.8V 也有同样的要求、但 TPS62841的输出电流对于 Vin=2.1V 来说太低。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中仅显示了 Vout=1.8和3.3V 时输出电流与输入电压间的关系图。 图33和34。 我的应用是 Vout=1.0V。
我们能否获得1.0V 的输出电流曲线? 显示了完整的 VIN 范围? 当输入电压低至2.1V 时、我们尤其希望了解 Vout=1.0V 时的可用输出电流。 我们需要在2.1V 和6.5V 的完整输入范围内实现700mA 的电流。
我们对1.8V 也有同样的要求、但 TPS62841的输出电流对于 Vin=2.1V 来说太低。
您好、Febin、
是的
eric@pixelsontarget.com
我在 0.75A 稳态下运行 TPS62841YBGR 的 webench、在1.0V 电压下似乎可以正常工作。 如果您能提供更多信息或指导、我们将不胜感激。
我们对1.8V 有类似的要求、但 WEBENCH 在输入电压范围(2.1 - 6.5V)和输出电流600mA 相同的输出下拒绝了该器件。 它只能提供200mA 的电流
您是否有1.8V 的建议? 布板空间也是一个限制因素。TPS53318DQPR 工作正常、但其尺寸有点大(6x5与0.97x1.47mm)
此致、
Eric