This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55288:电感器电流限制问题解答?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942818/webench-tools-tps55288-inductor-current-limit-question

器件型号:TPS55288

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持人员

    您能不能,回答“最小值(1、0.6 x Vout)”

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    然后设置 Y=min (1、0.6*Vout)

    如果 Vout<1.66V, Y=0.6*Vout<1.

    如果 Vout>1.66V,Y=1<0.6*Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minqiu。

    假设 K=最小值(1、0.6 x Vout)

    当0.6XVout<1时、 K=0.6XVout;

    当0.6XVOUT>1时, K=1

    在大多数应用中,输出电压>1.66V,因此通常 K=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队

      

       了解

       感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 然后我将关闭帖子。