This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:OCP 断续频率不同

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950594/lm5025c-ocp-hiccup-frequency-is-different

器件型号:LM5025C

您好 TI:

为什么当我使用 LM5025C CS2引脚进行电流限制时,断续频率会发生变化 ...

首先、I 使输出短路、然后缓慢增大输入电压。 我发现 断续频率 立即增加。

C2是 SR MOS 应力、C3是 SS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系并关注 LM5025C! 几个问题:  

    1.您是否从0V 斜升输入电压?

    2.您在什么输入电压下观察到这些事件?  

    A.断续开始

    B.断续频率增加

    3.您是否能够提供相应的输出电压波形?  

    再次感谢您的联系、我期待稍后再谈!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan:

    感谢你的答复。

    我想我知道为什么当我斜升输入时、断续 频率会增加。

    由于我的附加电路会在 较高的输入端导致 IC VCC 压降、因此 IC 会重新启动。

    再次感谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于您似乎已经解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题或需要任何其他帮助、请打开新主题。  

    再次感谢您的支持!  

    Aidan