请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好!
我的客户正在将 BQ76940用于14节电池监控器。 它们有时会发现 电池电压数据在放电期间保持不变。 但是、它们可以通过 I2C 看到放电电流的变化、这证明了通信工作正常。 可更新电压数据、直到它们复位 MCU 软件和 I2C 通信。
该问题可能是由 ADC 转换失败或对寄存器进行数据更新导致的。
您能否帮助建议此问题的可能原因?
B.R
Paul