This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 OCP 的最小值

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944701/tps53319-about-the-minimum-value-of-ocp

器件型号:TPS53319

您好!

在客户电路板中、存在一个问题、即在低于设定 OCP 的电流下发生过流保护。

客户使用以下公式。
在估算 OCP 最小值时、您能告诉我要替换的每个数字吗?
或者 、您能否告诉我如何计算最小 OCP 值?



您能告诉我 Itrip 的最小值和最大值吗?
他们需要这些信息来估算最小 OCP 值。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电流源在25C 和-4000ppm/C 温度系数下的容差为+/- 10%。

    数据表中提供了包括 Rdson 和电流源调整在内的全容差、总容差约为标称值的+/- 18%、不包括电感容差。

    由于 TPS53319使用关断时间谷值电流感应来实现过流、因此电感器电流上的纹波会影响电流限制设置。  为了将这一点考虑到最小 OCP 设置、请选择最大频率和最大电感、这将产生最小纹波电流、从而产生最低的直流过流。