请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B 您好、先生、
我们对 TPS54560B 电路进行了一些测试,例如效率/线路瞬态/负载瞬态测量,但我们发现在测试过程中,环流二极管损坏。
在哪种情况下、这种环流二极管损坏?
输入电压:56V
输出电压:3.8V
输出电流:4A
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
原二极管器件型号:PMEG60T30ELR
预期替换的二极管器件型号:SDT5H100LP5-13
谢谢。
e2e.ti.com/.../_99509965_-_2D00_-Diode-_2D00_-PMEG60T30ELR_2D00_1600187.pdfe2e.ti.com/.../Ref-_2D00_-Diode_5F00_Diode_5F00_SDT5H100LP5_2D00_13.pdf