This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:BP 引脚电流

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950729/tps40210-q1-bp-pin-current

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

各位专家:

您能否说明外部加载 BP 引脚是否正常?

数据表中指出、该引脚上的电压测试范围为 0mA < IBP < 15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、您可以从外部加载 BP 引脚、但请务必确保遵守器件的热额定值。 TPS40210没有热关断保护。 还请记住、禁用 TPS40210后、BP 稳压器将被禁用、因此您的负载可能会失去其电源。  

    谢谢、

    Richard