This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780-VDD &hvg 更低

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944544/ucc28780-ucc28780-vdd-hvg-lower

器件型号:UCC28780

Ulrich:

也许这一结果是无运行情况的根本原因

我们的原型3可提供17.5v 的 VDD

但 HVG 电压降至<10V 、请参阅随附的屏幕截图。

在评估中、我们看到 VDD 18.5V 和 HVG >10.5V

当所涉及的电路如此小时、会导致这种差异的原因是什么? 我最初认为它与耗尽模式电流能力有关。 参考中使用的更高电容器(现在为.22uF、它将 REF 提供至5V)

控制器是否可能在电容器充电之前超时?

但这是不可能的、因为 VDD 上的电容器小于评估套件。

VDD 和 HVG 的这些较低值是否是看不到运行的问题? 或 VDD 电容不足?

如何获取上述评估套件值?e2e.ti.com/.../prt3_5F00_vdd_5F00_hvg.pptx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    您似乎正在与 Ulrich 合作解决此问题、并且您正在发布多个不同的 e2e 线程。

    您能否直接 使用 Uli 来合并线程?

    此致、