This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:如何调整现有 TPS62135 PCB 以使用 TPS62147/TPS62148?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950660/tps62147-how-to-adapt-an-existing-tps62135-pcb-to-use-tps62147-tps62148

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件: TPS62135

团队、

-是否可以在 现有 TPS62135RGXR PCB 上使用 TPS62147RGXR / TPS62148RGXR?
所有3个器件都具有相同的 VQFN-HR 封装。 主要区别在于引脚4 (X35上的 FB2和 X47/x48上的 AGND)。

-如果未使用 FB2 (即连接到 GND)、它是否100%兼容?
-如果像图83 SLVSBH3B 所示那样使用 FB2,电路是否至少在默认电压下工作(即 VSEL 为低电平)?

-对于 LED 电源场景(SLVSBH3B 和 SLVSDR8的图86):
如果 TPS62147/48上的 FSEL 像 TPS62135上的 VSEL 那样被拉至低电平、会发生什么情况?
对于图86的 LED 电源用例、是否必须将 VSEL 设为高电平?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A、

    是的、这是可能的、并且您已正确地确定了在进行此工作时需要考虑的事项。

     

    -如果未使用 FB2 (即连接到 GND)、它是否100%兼容?

    是的、因为我们实际上特别建议在不使用 FB2引脚时将其接地。

     

    -如果像图83 SLVSBH3B 所示那样使用 FB2,电路是否至少在默认电压下工作(即 VSEL 为低电平)?

    否、图83 (tps62135)在 FB2 (引脚4) 和 FB (引脚5)之间包含一个电阻器、TPS62147的引脚4 (AGND)必须连接到 GND 才能使器件正常工作。

    -对于 LED 电源场景(SLVSBH3B 和 SLVSDR8的图86):
    如果 TPS62147/48上的 FSEL 像 TPS62135上的 VSEL 那样被拉至低电平、会发生什么情况
    对于图86的 LED 电源用例、是否必须将 VSEL 设为高电平?

    FSEL =低电平会导致1.25Mhz Fpwm

    FSEL 不必连接高电平、如图86所示。

    请注意、由于 TPS62135上的 Fpwm 为2.5MHz、因此电感器纹波电流会因开关频率而增加。  因此、您可能需要按比例增大电感值、如 TPS62147 DS - SLVSDR8上的图4所示。

    此致。

    -Matt