您好!
我正在考虑使用 LP5024器件。
(问题)
我知道该器件并联了24个 LED、并且可以使用 I2C 单独设置每个 LED、但这是正确的吗?
查看下面的图13、可以看到 Bank_A、Bank_B 和 Bank_C 与 Bank Brightness-Control 混合、以设置亮度。
该组亮度控制似乎会更改 Bank_A/B / C (RGB)的亮度、使其变为"白色"或某种颜色、并将亮度更正为白色。 发生这种情况时、似乎无法单独设置每种颜色...
如果可以单独设置、请告诉我如何设置。
此致、