This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2033PDBVR 和 TPS7A2050PDBVR 的 RTM 时序是何时?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944317/tps7a20-when-is-the-rtm-timing-of-tps7a2033pdbvr-and-tps7a2050pdbvr

器件型号:TPS7A20

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS7A2033PDBVR 和 TPS7A2050PDBVR 用于他们的新产品。

 那么、您能否告诉我这些器件的 RTM 时间是什么时候?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    RTM 为10月中旬至年末。 如果您的客户现在需要样片、请使用带 P 前缀的预量产器件:

    PTPS7A2033PDBVR + PTPS7A2050PDBVR

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wilson、

     非常感谢您提供的信息!

     此致、

     Kazuya。