This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:测试问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944110/tps548a28-test-problem

器件型号:TPS548A28

大家好、我发现 PGOOD 的波形在测试启动过程中具有较大的纹波。 是什么导致了这种情况? 其次、在启动过程中、输出电压具有非常小的尖峰。 这是否是我的测试环境的问题?

深蓝色表示输入电压、浅蓝色表示 EN 电压、粉色表示 PGOOD 电压、绿色表示输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道2、通道3和通道4上没有带宽。 CH1的 BW 开启。

     我相信 Ch2、Ch3、Ch4 通道正在拾取转换器开关。

    从0伏到 PGOOD 转换为高电平的时间、您在 CH4上看到的纹波是转换器开关。

    我认为该器件配置为跳过操作、并且在 PGOOD 处于高电平后、器件会在短时间~1ms 内停止开关。

    器件一次开关一次或两次。   您可以探测 SW 节点并检查纹波是否与 SW 开关相对应。