尊敬的 TI 团队:
我们在图像传感器的2.9V 模拟域中使用 TPS73501DRVR 稳压器。 随附稳压器部分以供参考(图1)。 我们在图像传感器输出中发现了线(噪声)、如下所示(图2)。 我们测量了纹波。
输入= 3.3V
输出= 2.9V
2.9V LDO 输入(3.3V)纹波= 103mV
2.9V LDO 输出纹波= 43mV
我们已经尝试了以下情况、并在图像传感器中找到了线条。
-
在 C5 (LDO 输入)中添加了2x10uF 电容器-> 3.3V 纹波电压从103mV 降至60mV、2.9V 纹波电压从43mV 降至28.4mV。
-
我们从稳压电源提供5V 电压、而不是3.3V 输入电压、大于2.9V 的纹波电压降至21.4mV
-
在 C6中添加了22uF 电容器(LDO 的输出)、因此现在总计22+1 = 23uF -> 2.9V 纹波降至16.6mV
-
删除了 R51和 LDO 并从稳压电源提供2.9V 电压。 我们在摄像头上没有发现线路问题(图3)。 测得的纹波电流为15.8mV。
-
我们认为、由于压降电压为400mV (3.3–2.9 =0.4)、因此我们将3.3V 输入增加到5V。 我们也会得到相同的结果。 纹波电压为21.4mV、发现图像线问题。
请建议此问题的解决方案。 此 LDO 有什么问题?
图1)
图2)
图3)
谢谢、
Vignesh.M