This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 FET 控制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944369/bq78350-r1-bq78350-r1-fet-control

器件型号:BQ78350-R1

我们需要手动禁用/启用放电。

我们尝试使用0x2B 主机 FET 控制、但该命令不可靠、不符合我们的时序要求。  

我们尝试使用0x0022 FET 控制、此命令更可靠、但速度不如预期。 禁用放电和充电大约需要250ms。  

及时手动控制 FET 的最佳方法是什么? 我们希望在控制 FET 时看到0个延迟。 任何建议都是有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法使用 BQ78350-R1实现此计时。 如果您需要非常快速的手动控制、则需要创建一个电路来手动覆盖 FET 驱动器输出。

    此致、

    Matt