This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 是否知道电池是否已连接?

Guru**** 2551950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949893/bq25703a-does-the-bq25703a-know-if-the-battery-is-conencted

器件型号:BQ25703A

浏览 BQ25703A 数据表中的寄存器列表、并在此论坛中搜索多个页面的 BQ25703A 相关帖子、我找不到答案。  是否有办法通过几个标志或 I2C 从芯片中找出电池是否已连接到电路?  我需要假设交流适配器已连接、并且电池在断开之前可能已充满电、也可能尚未充满电。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您可以启用 ADC 并读取寄存器0x2C 中的电池电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    感谢您的快速回复。  我已经看到 ADC 是可能的、但不确定测量完成时 BATFET 是否断开、或者是否通过其他方式实现、即使电池断开连接、输入功率也不会被视为 Vbat。

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    VBAT 在 SRN 引脚上测量。 请在测量期间禁用充电。 这样、BATFET 关闭、电池断开时测量 SRN 为零伏。