This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:低电压开关

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22925, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950367/tps22925-low-voltage-switch

器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件: TPS22975

您好!

我从 TPS22925的数据表中了解到输入电压范围:0.65至3.6V。

我的设计具有0.55V 输出、需要像 TPS22925器件那样进行切换。

您能不能帮助并分享 TI 提供的合适器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    您是否有可用于偏置器件的更高电压轨? 如果是、您可以使用 TPS22975等器件和具有高电压的偏置、并将低电压从输入传递到输出。

    0.55V 不足以为器件供电并自行设置内部基准。 如果没有其他电源轨、则可以仅出于对 TPS22975等器件进行偏置的目的升高0.55V 电源轨。

    感谢您在设计中使用 TI 负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreya Dmello、

    感谢您的支持。

    在我们的设计中、我们有3.3V 电压、可用于 TPS22975的偏置。

    但是、在查看 TPS22975数据表时、我了解了输入电压范围 最小值0.6V。

    但在我们的设计中 、电压范围为 Vmin 0.495V、典型值为0.55V。 在本例中、TPS22975将如何工作。 您能不能更详细地解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    该器件的建议电压涵盖了数据表中提供的特性和数据。

    您可能会看到数据表值的时序等方面存在一些变化、但我们已确认这些器件可支持低于0.6V 的工作电压。

    我强烈建议您在设计中使用我们的 TPS22975 EVM 之一、并确认该行为是否可接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas Dmello、

    感谢您的支持。

    我喜欢获取少量 TI 样片器件来执行测试。

    同时、如果您有任何低于0.6V 的测试报告、请您分享、以便更好地理解。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    对于该器件、我们没有任何低于0.6V 的测试报告。

    它的额定电压为0.6V 及以上、但我们已确认它也可支持极低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas Dmello、

    感谢您的支持。

    低于0.6V 的电压对该器件起作用的程度。

    在我们的设计中,最小电压为0.495V。 请确认这将适用于我们的电压范围。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    我认为0.495V 是可以接受的。 我强烈建议在0.45V 电压下进行测试、以涵盖您的最坏情况以及缓冲器。