This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:当 SOC 约为2%时、TSPCT 变为0

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944000/bq25890-tspct-becomes-0-when-the-soc-is-about-2

器件型号:BQ25890

您好!

   我在 电池组上使用 BQ25890和103AT NTC 热敏电阻。

   我发现、当 SOC 约为2%时、TSPCT 将变为0、如下所示。

   您可以看到、在 SOC 下降到2%一段时间后、TempBatt 跳转到84.8C。 我看了 TSPCT、当时它是0。

   首先、我认为电压可能会降至 Vsysmin (3.5V)、BQ25890会变为 VSYSMIN 模式、可能在该模式下、TSPCT 无法正常工作。

   但我发现 VSYS_STAT 仍然为0、这意味着 BQ25890仍处于正常调节模式。

   那么、会发生什么情况?

   谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在仅电池模式下、ADC 仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置(REG03位1:3)时工作。  如果您将 MINSYS 电压更改为其最低设置= 3.0V、则 ADC 的工作电压低至 VBAT=3.0V。

    谢谢、

    宁。