This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:使用具有负输出的 TPS82130时、启动时输出正电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949604/tps82130-when-using-tps82130-with-negative-output-positive-voltage-is-output-at-startup

器件型号:TPS82130

您好!

我使用 TPS82130器件创建了电路。
此电路的输入电压为+5V、输出电压为-5V。
我想问您该器件的启动行为。
启动时、在输出电压从0V 变为负电压之前、输出大约+0.5V。
输出约为+0.5V 的原因是什么?
请告诉我您的意见。
电路图和启动时的波形附在 Excel 中。

此致、

e2e.ti.com/.../TPS82130.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     Jean 正在研究这个问题、并将返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好

    达到+0.5V 看起来并不正确。

    请参阅随附的关于此主题的应用手册、特别是图24。

    以下是评论/建议:

    首先、    您需要在模块输出端(在外部 LC 滤波器之前)直接具有更多电容、如应用手册图所示。 一个原因是反相拓扑引入了右半平面零点。

    这对 Cout 选择施加了限制、比输出纹波要求严格得多。 为了避免稳定性问题、您需要将环路增益交叉频率限制为足够低于 fRHPZ。 文献中使用的量是一个很好的起点(它还 解释了如何计算 RHPZ 频率)。

    这可能是也可能不是+0.5V 的原因、您需要尝试一下。

    第二、我想知道外部 LC 可能会对结果产生一些影响。 模块内部电感器为1uH、远低于 外部电感(10uH)、我怀疑这会导致严重谐振。 该回路很可能在1-D 期间充电、然后放电(在软启动期间非常高)、最有可能导致极性暂时反转。 您可能需要尝试不使用此外部电感器、看看+0.5V 电压是否消失。 然后、您可能需要考虑添加一些阻尼或更改 LC 滤波器。

    此致

    e2e.ti.com/.../tidud32.pdf