This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259823LNRGET IC 输出不稳定

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950287/tps25982-tps259823lnrget-ic-output-is-not-stable

器件型号:TPS25982

大家好、

我们的设计使用 TPS259823LNRGET 进行热插拔。 我们根据 Excel 工作表计算了组件的值。

但是、当我们尝试为 IC 供电时。 我们没有得到预期的输出、而是值发生变化。 是否有任何人面临相同的问题、或者我们是否缺少任何东西。

请查找原理图的附件片段以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    ILIM 引脚上的电阻值 Ω 在100k Ω 和 773k Ω Ω 内。 您 kΩ 的 RILIM 为10 μ A、这会将电流限制设置为非常低的值、这会导致器件无法加电。  

    使用下面的公式根据您所需的电流限制值选择 RILIM。

    此外、将 LDSTRT 引脚连接到 GND 以启用器件