请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 您好、先生、
我将使用 bq77905EVM-707板以及电池组。 电池组为3S-1P。 (锂离子电池3.7V、2200mAh)。 我成功完成了电池组与 EVM 的硬件连接。 我不知道如何设置保护阈值、请指导我、并与我分享相关文档、我可以在其中研究如何设置保护配置/写入 BQ77905。
我正在等待您的支持
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我将使用 bq77905EVM-707板以及电池组。 电池组为3S-1P。 (锂离子电池3.7V、2200mAh)。 我成功完成了电池组与 EVM 的硬件连接。 我不知道如何设置保护阈值、请指导我、并与我分享相关文档、我可以在其中研究如何设置保护配置/写入 BQ77905。
我正在等待您的支持
提前感谢