This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:空载电流(基值电流)

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943962/tps613221aevm-no-load-current-quiscent-current

器件型号:TPS613221AEVM

你(们)好

我正在使用 TPS613222A 和 TPS613221A 进行测试

我需要非常小的静态电流。

我有一些问题。

当我测试 TPS613222A 时、空载电流约为22uA。

然而、当我测试 TPS613221A 时、空载电流超过1mA。

在数据表中,它们的输出 电流均低于6uA (静态电流),

空载电流等于静态电流、对吧?

我不知道在测试空载电流时为什么超过6uA。

您能解释一下原因吗?

您能不能像 TPS61322x 的数据表那样告诉我如何降低静态电流

我的电路如下所示。

测试 TPS613221A 时、通过仅替换上述电路中的 TPS613222A 来对其进行测试

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dong-seong:

    我只回复另一篇有关 IQ 的帖子。 请允许我在此复制。  

    首先,请查看应用手册以清楚地了解 IQ:< IQ:是什么、不是什么以及如何使用 IQ >  https://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    然后、我想您可能会关心空载。 下面是值得一看的另一个应用手册:<计算和测量升压转换器的空载输入电流>