This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:效率测试结果

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942180/mc33063a-efficiency-test-result

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件:TPS61170

大家好、

我们是否有效率测试结果或仿真结果  

  1. 输入电压5V、输出电压12V、输出电流10mA/20mA
  2. 输入电压12V、输出电压18V、输出电流10mA/20mA

可以分享给客户以供参考?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您的联系、但遗憾的是、我们没有数据。  我们确实发布了 PSpice 模式、客户可以将其用于仿真、但请注意、效率仿真可能无法获得准确的结果。  

    另一方面、客户可能会考虑我们较新的升压转换器(TPS61xxx 系列)、并且应该提供 EVM 和测试结果。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的意见。

    但客户需要降压/升压解决方案。

    以下是规格。

    • VIN:4V 至17V
    • VOUT:12V 至18V
    • 输出电流:10mA 至20mA

    您是否有任何推荐的解决方案?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您之前的两个条件只需要升压转换器。  

    很抱歉、我们没有数据。  让我咨询 Jasper、看看我们是否有 TPS61xxx 器件能够支持这一点。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    没有听到 Jasper 的声音、我们可以假设 TPS61xxx 系列中的器件不合适。  如何继续?  提交请求以向 PDS 组进行检查?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    很抱歉错过了这个帖子。 您应该能够使用具有 Sepic 拓扑的 TPS61170。 请参阅 TPS61170数据表的图19