客户希望使用多个 TL1963A 将 Vin = 10.8V 转换为13.2V 至 Vout = 9V。 输出负载= 1.2A。 TAmbient = 45°C。
一种方法是级联两个串联的 TL1963A LDO (采用 KTT 封装)以共享功率耗散。 两个 LDO 将在电路板顶部共享一个足够大的散热焊盘、以便封装这两种封装。 焊盘将有大约20个散热过孔、直至8层电路板的第7层。 第7层几乎是所有接地层(>2500 sqmm)。
另一种方法是使用三个并联的 TL1963A 器件来共享负载。 这三种器件都可以处理全部的输入/输出压降、但会输出到不同的电路、因此无需负载镇流器。 每个 LDO 将处理大约400mA 的负载电流。 顶部散热焊盘将足够大、足以容纳全部三个 LDO。
我们建议采用哪种方法? 由于面积原因、客户只想离开两个 LDO。 似乎使用三个 LDO 会降低 LDO 的结温、但考虑到器件尺寸和所需的输入/输出电容器、这可能是最大的解决方案。
不清楚如何对 PCB 的热计划建模。 散热过孔是否足以将顶部散热焊盘保持在合理的温度?