This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:bq76930 EVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899523/ev2400-bq76930-evm

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好;

ı bq76930 EVM ı 10系列 ı 使用 ev2400通过 bq769x0评估软件进行监控、但最近 ı 出错、了解这是通信问题。直到昨天为止没有问题。我如何解决此问题?
我添加 了我最近在工作时保存到寄存器中的数据和错误图像。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeliha、

    我不知道如果通信以前正常、为什么通信会停止工作、但下面是您可以尝试的几件事:

    • 确保按照 EVM 用户指南快速入门部分中的所有步骤操作、例如:
      • 应拆下连接 AFE 和监测计的接头上的分流器。 它们位于 EVM 的左上角。
      • EV2400和 EVM I2C 连接器之间连接了4引脚电缆
      • 从 PC 连接到 EV2400的 USB 电缆。 EV2400应亮起三个绿色 LED
      • 确保电源连接到 EVM BATT 端子
      • 按下并释放 EVM 上的引导开关以唤醒 BQ76930
    • 如果怀疑是 EV2400、您可以重新编程 EV2400固件。 最新固件和安装说明位于 EV2400 产品文件夹中。  

    我希望这有助于您找到问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matt Sunna ;
    我曾尝试过、但没有帮助。  器件是否有可能被 ı 为运输模式;如果是这样,那么可以做什么呢?
       BQSTUDİO 我无法访问 SHUT_A 和 SHUT_B 寄存     器来实现、并且为 ı μ A 提供了大约1.5V 的 TS1引脚来唤醒器件、但仍然无法正常工作。顺便说一下、我正在与 μ A 同时工作;同样的问题也存在、因此我无法使用共模关断禁用。
    此致...